SAIN pour le matériau et l'utilisateur!
Nos produits sont le résultat de 80 années d'expérience dans le domaine de la production et de la pratique!
Cela s'avère payant en termes de QUALITÉ, de SÉCURITÉ et de SANTÉ!
Pourquoi? Erwin vous explique!
Éclats de métal lors du fraisage ou du tournage - mais pas lors de la frappe !
Aucun risque d'éclats de métal puisque l'on frappe avec des maillets qui sont plus doux que l'acier.
N'entendre que ce que l'on veut entendre !
Avec nos maillets sans rebond, jusqu'à 63 % de nuisances sonores en moins comme avec un marteau de serrurier de 500 g.
Des douleurs ? Mais pas à cause du travail !
Jusqu'à 58 % de vibrations en moins au niveau du manche comparé à un marteau de serrurier de 500 g.
La garniture de grenaille de la tête de notre maillet sans rebond minimise le contrecoup.
Tenir plus longtemps !
Malgré la préservation de la pièce à usiner, une force de frappe comparable et parfois même beaucoup plus puissante qu'avec un marteau de serrurier - grâce au principe SUPERCRAFT.
De la casse à la frappe douce - embouts SIMPLEX !
Qu'il s'agisse d'acier, d'aluminium ou de bois, avec nos embouts SIMPLEX, tu ne laisses que les traces souhaitées, et ce sans méthode de travail compliquée (utilisation de cales de frappe etc.).
Dans tous les cas une prise suffisante !
Nos manches en bois de forme ergonomique et nos poignées en caoutchouc garantissent une prise en main optimale et empêchent le glissement hors de la main.
Les manches en bois de nos maillets SUPERCRAFT et SIMPLEX sont en hickory ou en acacia.
En général, les manches en bois à longues fibres ne se cassent pas en deux et sont par conséquent beaucoup plus sûrs que les manches d'autres essences de bois.
Protégé - même des frappes erronées !
Les manchons de protection protègent le manche en cas de frappe erronée.
Par ailleurs, les boîtiers sont très solides et incassables.
Un revêtement en poudre protège le boîtier de la corrosion.
Les embouts en nylon des maillets SUPERCRAFT sont les
plus résistants du marché. Ils résistent aux frappes sur les arêtes en acier
(même par températures négatives).
Qualité élevée constante !
Les opérations de soudure nécessaires à la fabrication de nos maillets SUPERCRAFT sont réalisées par des robots. Cela garantit une qualité élevée constante. La garniture de grenaille d'acier est hermétiquement scellée à l'intérieur de la tête du maillet.
Les embouts en caoutchouc des maillets SIMPLEX durent beaucoup plus longtemps qu'un marteau en caoutchouc classique.
2 en 1 : Deux maillets en un seul outil !
Grâce aux différentes versions de nos embouts de frappe avec différents degrés de dureté, tu peux composer ton maillet individuel pour presque tous les domaines d'utilisation.
Économise les coûts et les ressources !
Les embouts, les manches et les boîtiers de nos maillets peuvent être individuellement remplacés et montés ultérieurement.
Cela permet non seulement de préserver les ressources mais également de réduire les coûts.
Une grande famille : Erwin Halder - Erwin erklärt´s, épisode 1
C'est parti ! À l'avenir, Erwin vous expliquera pourquoi le plastique est bon pour la santé, pourquoi il vaut mieux avoir la tête pleine de grenaille et bien d'autres choses encore. Mais d'abord, aujourd'hui, il se présente - amusez-vous bien avec « Erwin erklärt's » !
Pourquoi le plastique est-il bon pour la santé -Erwin erklärt's, épisode 2
Tu penses que le plastique n'est pas bon pour la santé ? Alors Erwin va te démontrer le contraire. Amuse-toi bien avec l'épisode 2 de « Erwin erklärt's » !
Comment traverser la vie sans revers : « Erwin erklärt's » Épisode 3
Marre des rebonds ? Dans l'Épisode 3, Erwin vous explique comment les éviter à l'avenir !
Pourquoi les frappes douces sont les meilleures - Erwin Erklärt´s! Épisode 4
Dans l'Épisode 4 de notre série « Erwin Erklärt´s! » (Erwin vous explique) vous découvrirez comment avoir un punch d'enfer même en étant un « softie ». Allez-y de toutes vos forces !
Comment traverser la vie sans revers : « Erwin erklärt's » Épisode 3
Marre des rebonds ? Dans l'Épisode 3, Erwin vous explique comment les éviter à l'avenir !
Pourquoi les frappes douces sont les meilleures - Erwin Erklärt´s! Épisode 4
Dans l'Épisode 4 de notre série « Erwin Erklärt´s! » (Erwin vous explique) vous découvrirez comment avoir un punch d'enfer même en étant un « softie ». Allez-y de toutes vos forces !
Comment traverser la vie sans revers : « Erwin erklärt's » Épisode 3
Marre des rebonds ? Dans l'Épisode 3, Erwin vous explique comment les éviter à l'avenir !
Pourquoi les frappes douces sont les meilleures - Erwin Erklärt´s! Épisode 4
Dans l'Épisode 4 de notre série « Erwin Erklärt´s! » (Erwin vous explique) vous découvrirez comment avoir un punch d'enfer même en étant un « softie ». Allez-y de toutes vos forces !
Comment traverser la vie sans revers : « Erwin erklärt's » Épisode 3
Marre des rebonds ? Dans l'Épisode 3, Erwin vous explique comment les éviter à l'avenir !
Pourquoi les frappes douces sont les meilleures - Erwin Erklärt´s! Épisode 4
Dans l'Épisode 4 de notre série « Erwin Erklärt´s! » (Erwin vous explique) vous découvrirez comment avoir un punch d'enfer même en étant un « softie ». Allez-y de toutes vos forces !
Comment traverser la vie sans revers : « Erwin erklärt's » Épisode 3
Marre des rebonds ? Dans l'Épisode 3, Erwin vous explique comment les éviter à l'avenir !
Pourquoi les frappes douces sont les meilleures - Erwin Erklärt´s! Épisode 4
Dans l'Épisode 4 de notre série « Erwin Erklärt´s! » (Erwin vous explique) vous découvrirez comment avoir un punch d'enfer même en étant un « softie ». Allez-y de toutes vos forces !